This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:EVM 原理图的 R94 -这有什么作用?

Guru**** 2970110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447752/ads127l11-r94-of-evm-schematic--what-s-this-for

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

图 EVM 原理图2-1表示 R94=3.01 Ω 与 AVDD1串联。  它的用途和要求是什么?  我看不到它的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    除了推荐的外部电容器之外、ADS127L11还具有小型的内部旁路电容器、我们发现添加这个外部电阻器可降低噪声并提高 ADC 的整体性能。  不需要使该器件正常运行、但我们始终建议包含该电阻器以改善噪声性能。

    我们未指定该电阻、但2 Ω 至4 Ω 范围内的任何值都可以正常工作、典型值为3 Ω。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-如果您能够更新数据表等就好了... 附加一些信息。  

    再次感谢!

    -Steve