This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:开路情况

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444360/dac8775-open-circuit-condition

器件型号:DAC8775

工具与软件:

您好!

我正在使用 DAC8775。  

在 DAC8775数据表的警报部分下、存在一些错误、其中之一是开路。  

开路情况是何时产生的? 因为状态寄存器中没有升高的故障位、并且 Alarm 引脚不会变为低电平。

DAC8775配置为电流模式4mA -20mA。 给出的计数为0x7FFF。  

我在下面附上了原理图供您参考。

还有一个疑问、开路短路情况仅适用于电流模式、还是也可用于电压模式?

此致、
镍氢电池 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    我正在查看此问题、我们会尽快回复您。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    为了进行验证、您已经能够读取其他寄存器并取回数据? 你不仅仅是接收到0x0000吗?

    我还要确保在状态屏蔽寄存器中取消屏蔽通道的故障。

    您是否还可以在写入 DAC 时验证输出是否发生变化?


    开路检测适用于电流输出模式、而短路检测适用于电压输出模式。

    谢谢!
    卢卡斯