This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:采样电压波动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6225, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445131/ads127l11-sampling-voltage-fluctuation

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:REF6225

工具与软件:

尊敬的专家:

设计电路图如下。 在调试过程中、我们发现采样的电压值将发生跳跃、即实际电压值或实际值的一半。 此参考基准为2.5V、使用的芯片为 REF6225。 写入 CONFIG1的值为0x3B、CONFIG2为0x08、CONFIG3为0x16、CONFIG4为0x80。 输入电压已设置为2 * REF、但采样的数据仍会跳转。 我们目前不确定原因、希望您能帮助我们找到原因。 非常感谢

设计原理图:

配置寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Colin:

    今天是美国的假日、请期待下周对您的问题作出解答。 感谢您的耐心

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我注意到您使用了"AVSS"作为 ADC 接地、使用"GND"作为输入接地。  这些接地端应使用0 Ω R67电阻连接在一起、以便为输入提供适当的偏置路径。  您能否确认您的系统中的 GND 和 AVSS 连接在一起?

    另外、您指出 ADC 读数是正确的"实际"值、或 实际(预期) 值的1/2。  这可能是由于 SPI 总线上缺少 MSB 造成的、也可能是由于使用了错误的 SPI 模式而导致的。 请使用示波器或逻辑分析仪为转换数据捕获一个完整的 SPI 帧、包括/DRDY、/CS、SCLK 和 SDO。  ADS127L11会在第一个 SCLK 上升沿启动 MSB、您的 MCU 应在 SCLK 下降沿捕获 SDO 数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用