This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:有关推荐运算放大器的咨询

Guru**** 2673425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422, THS4541, ADS9227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447478/ads8422-inquiry-regarding-recommended-operational-amplifier

器件型号:ADS8422
主题中讨论的其他器件: THS4541

工具与软件:

我正在写信询问...
根据您的数据表、我们采用了以下元件实现了推荐的接口电路:

  • 运算放大器:"THS4131IDGKR"
  • ADC:"ADS8422IBPFBT"

但是、由于电路限制、运算放大器采用±5V 电源供电。 在此配置中、ADC 的输入电压受运算放大器的输出电压摆幅的限制、这不符合±4.095V 或更高的所需 ADC 输入范围。

您能否推荐一款符合以下标准的合适轨到轨运算放大器?

  • 兼容用作 ADS8422IBPFBT 的前端放大器
  • 使用±5V 电源能够实现±4.095V 或更高的输出电压范围

感谢您的帮助、期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasaki-San

    感谢您的提问。 您计划将此 ADC 用于什么类型的应用? 您可以选择将 ADS8422与 THS4541 全差分放大器(FDA)搭配使用、从而满足您的要求。

    ADS8422是较旧的器件、因此我还会在此处推荐一些较新的 ADC 选项、如果您有兴趣、这两款器件都已于今年发布。 不过、它们都使用串行接口而不是并行。 您的输入信号带宽是多少?  

    • 如果频率为400kHz 或更低、您可以选择使用 ADS9212 (具有串行接口的18位8MSPS 双通道同步采样 ADC)。 该 ADC 具有集成式 ADC 驱动器、无需输入驱动器即可使用。
    • 如果频率更高、您可以探索 具有45MHz 输入信号带宽的 ADS9227 (16位、5MSPS、双通道、同步采样 ADC、带串行接口)。 此 ADC 也可与 THS4541 FDA 配对使用。

    此致、

    Samiha