This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9212:有关样片供货情况的咨询、附加文档

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447822/ads9212-inquiry-about-sample-availability-additional-documentation

器件型号:ADS9212

工具与软件:

您好!

我想知道是否还有有关 ADS9212的更多信息、即何时有库存或是否有任何其他实施说明。 我已经通读了数据表、它对于我的项目来说看起来很棒、但我想知道何时可以手头有它、以便我可以选择如何设计器件。 如果有一段时间不会出现、我会找到另一个芯片。

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    您应该能够通过访问此页面( https://www.ti.com/product/ADS9212/part-details/ADS9212RSHR?source=ooq)来申请样片

    左侧将显示"More ADS9212 information"、然后点击"Add sample to cart"。 应该可以免费获得一些样片。  

    如果您无法提供、请告知我、我们可以安排手动发货。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    感谢您的快速回复。 这是我第一次申请 TI 样片、所以我觉得我只需要等待我的申请让样片程序处理。 我刚刚请求获得这个芯片的样片、这让我感动。 您是否有关于何时可以购买中型数量的信息? 我看到2500的购买选项即将推出,但我更现实地需要~100。

    谢谢!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    标准包装数量是2500个器件、因此默认为这个。 但您应能直接从 TI store 购买100u。 我们将在接下来的几周内获得更多的器件、但假日即将到来、可能会有一些延迟。 何时需要100u By?

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    我不是在一个巨大的急于得到这些。 如果它们在明年第一季度发布、那就没问题了。 我可能可以使用我订购的样片进行 PCB 开发。