This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B02-Q1:ADS131B02&quot 中增益误差的温度系数公式请求;

Guru**** 2418520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447191/ads131b02-q1-request-for-temperature-coefficient-formula-for-gain-error-in-ads131b02

器件型号:ADS131B02-Q1

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我将深入了解 ADS131B02数据表中的图9-6 (增益误差与温度间的关系)图、如第9.2.3节所示。

您能否提供用于推导此图中所示增益误差温度系数的数学公式或模型? 了解基础方程对我的应用非常有帮助、可以准确地计算温度范围内的增益误差。

感谢您的帮助、我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dabin Won:

    您指出的这张图不直接显示增益误差漂移(增益误差的温度系数)、而是显示了第9.2节中所述应用的增益误差与温度间的关系、但您可以根据此图中的数据或图6-8中的数据计算增益误差漂移。 为了方便您参考、我们 使用"箱形法"来计算数据表中指定的增益误差漂移。  这意味着我们需要识别指定温度范围(T_Max、T_Min)内的最大和最小增益误差(GE_Max、GE_Min)、然后使用以下公式进行计算:

    增益误差漂移=(GE_Max - GE_MIN)/(T_Max - T_MIN)。

    这就是增益误差漂移规格在数据表中的推导方式。

    BR、

    戴尔