This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:ADC32RF44 ADC INL 放大器;DNL 信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44, ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446324/adc32rf44-adc32rf44-adc-inl-dnl-information

器件型号:ADC32RF44
主题中讨论的其他器件: ADC32RF55

工具与软件:

需要有关  ADC32RF44  INL DNL 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处更具体地了解需要哪些详细信息。 因为我看不到您要的任何 INL/DNL 图。

    此外、ADC32RF55是一款较新器件、数据表中有一些 INL 图。

    www.ti.com/.../adc32rf55.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:
    有。 我正在寻找  积分非线性(INL)  和  微分非线性(DNL)  的实际值  ADC32RF44  资格。 我已经查看了数据表、但找不到这些通常包含的具体值。 非常感谢您在获取这些信息方面提供的任何帮助。
    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据建议、就性能而言、ADC32RF55整体是更好的选择、列出了 INL/DNL。

    遗憾的是、我们没有 ADC32RF44的 INL/DNL 信息。

    此致、

    Rob