This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3641:Vref 引脚问题

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446484/adc3641-vref-pin-question

器件型号:ADC3641

工具与软件:

大家好!

我已在产品说明书中看到、可以使用内部和外部 VREF。 如果使用内部 VREF、电容器应安装在 VREF 引脚上。

这是否意味着 VREF 引脚上有可从外部使用的 VREF 电压(1.6V)?

我有输入来自 ADC VREF 的差分 ADC 驱动器。 它使用 VREF 来钳制输出电压。

谢谢!

Artem B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    是的、您可以将 VREF 引脚用作 ADC 驱动器放大器的外部基准。

    但是、请执行以下操作以确保1.6V VREF 没有载入。

    按照数据表指定将电容器放置在 ADC 的 VREF 引脚附近。

    在 VREF 引脚上使用1个放大器/跟随器并将其连接到 ADC 驱动器的输入 VOCM 引脚。

    在 ADC 驱动器的 VOCM 引脚上放置一个0.1uF 电容器。

    下面的图片将有助于描述。

    此致、

    Rob

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、感谢您的回答。

    该 ADC 中有2个引脚:VCM 和 VREF。

    我知道 VCM 用作共模电压输出。

    但我没有找到任何有关 VREF 引脚用作基准电压输出的信息。 在数据表中、它仅指输入。

    谢谢!

    Artem B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artern:

    如果您探测 VREF 引脚、它的电压为1.6V。

    您计划使用什么 FDA 作为 ADC 驱动程序?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您说 FDA 是什么意思?

    我计划使用 Analog Devices ADA4945作为驱动程序。

    您是否有关于 ADC VREF 引脚输出阻抗的信息?

    谢谢!

    Artem B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARTERM、

    FDA =全差分放大器

    数据表第8页列出了 VREF 阻抗。

    谢谢!

    Rob