This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:以交流电压的形式输出正弦波波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM, DAC43608, DAC43508, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435186/dac63204evm-output-sin-wave-waveforms-as-ac-voltage

器件型号:DAC63204EVM
主题中讨论的其他器件: DAC43608DAC43508DAC63204

工具与软件:

您好!

・DAC63204EVM 能否输出交流电压等正弦波波形? (50Hz、60Hz、5Vpp)

・是否可以将两个 DAC63204EVM 连接到一台 PC 并同时运行它们?

・如果需要4个以上的通道、DAC43508和 DAC43608能否提供相同的功能?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama-San:  

    DCA 输出一系列24个代码来生成正弦波。 在5V 基准下(如果我们使用 VDD 作为基准)、输出将从0.56V 摆动到4.5V

    频率由该公式设置、具有以下 SLEW_RATE 选项。 这样得到的频率范围为~8Hz 至10.4kHz

    2.不可以、计算机只能识别一个 EVM。 每个 EVM 均具有可通过 I2C 或 SPI 与 DAC 通信的板载控制器、而 GUI 无法识别多个 DAC。 您可以将一个 EVM 连接到计算机、并将来自一个 EVM 的 I2C 信号连接到另一个 EVM、以便通过 I2C 与 GUI 进行通信。 GUI 允许您在不同的 I2C 地址之间进行选择。  

    3.不能、DAC43x08系列没有内部正弦波发生器功能。 您可以手动发送 DAC 代码以生成正弦波。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有一块能产生非此波的正弦波的电路板?

    此外、对于多个连接、通过 I2C 进行连接时、需要硬件接线、而只需要 GUI 配置。 是否有可能在不需要的情况下控制电路板端程序的实施?

    BR、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama-San:  

    如果您以正弦波模式连续编写 DAC 代码、任何 DAC 都可以创建正弦波。 DAC63204是唯一具有集成正弦波发生器的器件。  

    DAC63204EVM 需要编程一次、可以将配置保存在存储器中。 如果您将正弦波配置保存在存储器中、DAC 将在每次下电上电时使用正弦波启动。 如果您不想使用 GUI、可以编写自己的 I2C 或 SPI 代码来配置 DAC63204寄存器设置。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    我有两个问题。

    ・关于正弦波的频率
    频率可以通过附加图像中红圈所示器件的设置进行更改、但只能选择此列表中的设置。 是否可能设置更详细的分辨率?

    ・电压 变化
    输出正弦波时是否可以更改电压设置?

    BR、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama-San:  

    1.不、这些是设备中唯一的时间刻度选项。  

    2、代码按照我之前的一个回复中所示进行了修正。 正弦波发生器会循环显示这些固定的代码集。 因此、改变电压的唯一方法是改变基准。 我们提供外部基准选项 VDD 作为基准、或提供1.5x、2x、3x 或4x 增益选项的内部1.21V 基准。  

    此致!

    Katlynne