This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:EVM 评估中的 VDAC 输出电压不正确问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449043/amc60704-vdac-output-voltage-incorrect-issue-in-evm-evaluation

器件型号:AMC60704

工具与软件:

Dears、

我的一个主要光学模块客户是评估 AMC60704并解决问题

在根据规格给出电压后、AMC60704 DAC/ADC GUI 软件写入的 SPI 值与测试板的输出电压不一致(例如、SPI 写入 FFF)。 根据规范、测试板应输出2.49939V 电压、但实际输出电压为3.3)。 请 帮助提供根本原因建议以及如何解决问题。 我们是否 有关于如何 使用 GUI 在 EVM 上执行所有评估测试(除了开箱视频)的详细教程?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    客户是否正在使用3.3V VDD? 如果是、客户是否选择了2.5V 范围或5V 范围(在 VDAC_GAIN 字段中配置)? 范围不是由 VDD 确定、而是由范围选择位确定。 我希望它们使用的电压范围是5V、而且输出削波为3.3V。  

    此致!

    Katlynne Jones