This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444的默认寄存器组配置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447540/adc3444-default-register-set-configuration-for-adc3444

器件型号:ADC3444

工具与软件:

我正在使用 ADC3444、 我想知道此 ADC 的默认寄存器组配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容

    1.**寄存器01h**:所有字段的默认值为`00h`(DIS DITH CHA、DIS DITH CHB、DIS DITH CHC、DIS DITH CHD)。
    2.**寄存器03h**:默认值为`00h`(奇数偶数)。
    3.**寄存器04h**:翻转线的默认值为`00h`。
    4.**寄存器05h**:1W-2W 的默认值为`00h`。
    5.**寄存器06h**:测试模式 EN 和 RESET 的默认值为`00h`。
    6.**寄存器07h**:LSB 上的 OVR 默认值为`00h`。
    7.**寄存器09h**:对于对齐测试模式和数据格式、默认值为`00h`。
    8.**寄存器0Ah**:CHA 测试模式和 CHB 测试模式的默认值为`00h`。
    9.**寄存器0Bh**:CHC 测试模式和 CHD 测试模式的默认值为`00h`。
    10.**寄存器13h**:低速启用的默认值为`00h`。
    11.**寄存器0Eh**:自定义模式[13:6]的默认值为`00h`。
    12.**寄存器0Fh**:自定义模式[5:0]的默认值为`00h`。
    13.**寄存器15h**:CHA PDN、CHB PDN、CHC PDN、CHD PDN、STANDBY、默认值为`00h` 全局 PDN、配置 PDN 引脚。
    14.**寄存器25h**:LVDS 摆幅的默认值为`00h`。
    15.**寄存器27h**:CLK DIV 的默认值为`00h`。
    16.**寄存器11Dh**:如果 MODE0、默认值为`00h`。
    17.**寄存器122h**:DIS CHOP CHA 的默认值为`00h`。
    18.**寄存器134h**:对于 DIS DITH CHA、默认值为`00h`。
    19.**寄存器139h**:对于 SP1 CHA、默认值为`00h`。
    20.**寄存器21Dh**:如果是 MODE1、默认值为`00h`。
    21.**Register 222h**:对于 DIS CHD、默认值为`00h`。
    22.**寄存器234H**:对于 DIS DITH CHD、默认值为`00h`。
    23.**寄存器239h**:SP1 CHD 的默认值为`00h`。
    24.**寄存器308h**:默认值为`00h`(如果模式<5:4>、则为高电平)。
    25.**寄存器41Dh**:默认值为`00h`(如果是 Mode2、则为 HIGH)。
    26.**Register 422h**:对于 DIS CHB、默认值为`00h`。
    27.** Register 434h**:对于 DIS DITH CHB、默认值为`00h`。
    28.**寄存器439h**:对于 SP1 CHB、默认值为`00h`。
    29.**寄存器51Dh**:如果是 MODE3、则默认值为`00h`。
    30.**寄存器522h**:对于 DIS CHC、默认值为`00h`。
    31.**寄存器534h**:对于 DIS DITH CHC、默认值为`00h`。
    32.**寄存器539h**:对于 SP1 CHC、默认值为`00h`。
    33.**寄存器608H**:默认值为`00h`(如果模式<7:6>为高)。
    34.**Register 70Ah**: PDN SYSREF 的默认值为`00h`。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何配置?如果我向寄存器写入、是否有任何现有值或任何参考值、输出结果将是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 SPI 接口将其配置为非默认值。  更多信息、请参阅数据表的第54页。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3444.pdf?ts = 1733764631630&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADC3444#page=54
    此致、

    Geoff