This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:TSW14J50EVM 具有8通道限制

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, TX75E16EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445344/tsw14j50evm-8ch-limitation-for-tsw14j50evm

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:TX75E16EVM、AFE58JD48EVM

工具与软件:

各位同事、您好!

客户使用 AFE58JD48EVM + TX75E16EVM + TSW14J50EVM 进行 医疗 CT 采样

TSW14J50EVM 只能实现8通道(无法读取16通道 AFE58JD48EVM + TX75E16EVM)、对于16通道数据读取场景、建议使用任何其他解决方案?

此致。

Stanley Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW14J50EVM 支持16通道。 客户面临的具体问题是什么?