This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:PCB 板布局

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808AEVM, AFE5832LPEVM, AFE5832EVM, AFE5808A, AFE58JD32LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448086/afe5808aevm-pcb-board-layout

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件: AFE5832LPEVMAFE5832EVMAFE5808A、AFE5808、 AFE58JD32LP

工具与软件:

您好!

下面是有关 AGND 和 DGND PCB 设计的一些基本问题。

Q1) AFE5832LPEVM 和 AFE5808AEVM

关于 AGND 和 DGND、AFE5832EVM 将 AGND 和 DGND 分开、但 AFE5808A 未分开。

为什么 AFE5808AEVM 不起作用?

Q2)关于 AFE5808A 的 GND 设计、我应该遵循 AFE5832LPEVM 并将接地分开、还是应该像 AFE5808/08AEVM 中一样将它们保持通用?

Q3)同样、AFE5808AEVM 上的 INP 和 INM 引脚与 GND 平面没有分离。

    我应该跟随 AFE5832LPEVM 并将它们与 GND 平面分离、还是应该像 AFE5808/08AEVM 中一样将它们保持连接到公共 GND?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DEMOD 功能的使用、我们建议将接地分开。  AFE58JD32LP 具有此功能、而 AFE5808A 没有此功能。 如果您使用的是  AFE5808A、则可以遵循 AFE5808AEVM 方案。