This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:导联 I 和导联 II 之间的偏移

Guru**** 2970680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448903/ads1292-offset-between-lead-i-and-lead-ii

器件型号:ADS1292

工具与软件:

尊敬的担忧:

我们曾考虑将 ADS1292用于我们的一款产品。 一切都正常。 但我们面临消除直流失调电压的问题。 如果我们得到这方面的支持、因为我们正在考虑从另一家供应商那里转移、这将非常有帮助。

1、这里我附上了 LED-I 和 II 的屏幕截图:

2.我们使用两个仿真器进行测试。

  a) CONTEC MS400导联 I 和导联 II 信号彼此重叠。

  B)使用 Fluke PS410、创建如上所示的偏移量。

3.寄存器配置如下:

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_CONFIG1、0x02);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_CONFIG2、0xE0);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_LOFF、0xF0);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_CH1SET、0x00);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_CH2SET、0x00);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_RLD_SENS、0x2C);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_LOFF_SENS、0x0F);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_LOFF_STAT、0x00);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_RESP1、0x02);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_RESP2、0x03);

ADS1292R_REG (ADS1292R_WREG|ADS1292R_GPIO、0x0C);