This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:此器件是否在 PDEN 引脚上有任何内部下拉电阻?如果有、阻抗是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449670/ads7945-does-this-part-have-any-internall-pull-down-on-pden-pin-if-so-what-is-the-impedance

器件型号:ADS7945

工具与软件:

在我客户的应用中、由于疏忽、此引脚始终设置为高阻态。 如果 PDEN 在 CS 上升沿变为高电平、他们不希望芯片无意中进入断电模式。  

是否有内部下拉电阻、如果是、阻抗是多少?
谢谢!
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    否、从我看到的来看、 ADS7945的 PDEN 引脚上没有内部下拉电阻。