This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:带 TSW12QJ1600的 TSW14J58EVM 的固件请求

Guru**** 2640205 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443049/tsw14j58evm-firmware-request-for-tsw14j58evm-with-tsw12qj1600

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

是否可以获取固件或固件样片以帮助开发数据转换器 ADC12QJ1600的读数?  我使用的是 Vivado 2023.2。 到目前为止、我尚未找到 Kintex U+的任何 Gty 配置、该配置可以正确读取 ADC 数据。 用户时钟频率正确、FPGA 中生成和环回的数据被正确读取、但来自 ADC 的数据不正确、除了一种情况、ADC 生成一个 K28.5模式。

Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很抱歉地通知我们的高速数据转换器应用团队目前没有可支持大学咨询的带宽。 如果有可用的资源带宽、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试使用 TSW14J58EVM 板上的 Xilinx Kintex 来读取 ADC12QJ1600。 我发现转换器的文档具有误导性或不完整。 除非我错过了一些东西、没有一个词可以说、否则数据半字节会进行扰频。 在 pdf 的第88页中、我找到了一个 JMODE0的简短传输测试模式、我正在尝试该模式。 关闭 ADC GUI 中默认设置的通用位扰频后、我设法取消了一个通道的模式扰频、但不同通道的半字节扰频似乎有所不同。 您能给我提供所有通道的半字节扰频模式吗? 或者它是分类的吗?

    此致

    Pawel