This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:两个 CLK 频率的不同行为

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447727/ads127l18evm-pdk-different-behavior-for-two-clk-frequencies

器件型号:ADS127L18EVM-PDK

工具与软件:

我正在使用 PHI 控制器板和独立硬件编程对 ADS127L18EVM 板进行实验、但我对数据速率存在问题。 使用外部发生器生成我的应用所需的两个频率16.384MHz 和19.6608MHz、对于分别为64KHz 和76.8KHz 的输出数据速率、器件的性能不同。 当我将频率设置为19.6608MHz 并将滤波器设置为宽带(OSR=128)时、通过探测 J3接头中 的 FSYNC 引脚、我可以获得预期为76.8KHz 的 FSYNC、但将发生器频率设置为16.384MHz 时、我可以获得频率为95KHz 至125KHz 的 FSYNC、而不改变任何设置。 我还使用 OSR= 128时的 SINC 滤波器进行了测试并获得同样的奇怪结果。 不过、我偶然发现、当将另一个探针从示波器连接到 ADC 的 CLKIN 引脚时、为了检查输入 CLK 频率、我现在可以获得正确的64KHz。 我用不同的示波器测试了这个并得到了相同的结果。 我还使用 EVM 上的32.768MHz 晶体对其进行了测试、滤波器设置为宽带、OSR=128且 CLKDIV=2、以获得64KHz 的数据速率、并且它按预期工作、我获得了64KHz FSYNC 信号、它在探测 CLKIN 引脚方面没有区别。

我将附上 EVM 软件、信号生成器和示波器上的一些图片:

如您所见、在64KHz 下探测和不探测 CLKIN 引脚时有不同的行为。

如您所见、探测和不探测 CLKIN 引脚的76.8KHz 时、行为没有变化。

 

您能帮助我们找出问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diogo:

    这似乎是外部时钟的信号完整性问题。

    首先、当使用连接到 J2的外部时钟源时、您是否将其设置为标准1.8V CMOS 电平?  0V->低电平、1.8V->高电平?  此外、您是否将跳线 JP1移动到了"Ext CLK"位置。

    如果 测量结果仍然不正确、请使用示波器测量 R3的时钟信号;验证时钟信号没有明显(>20%)的振铃。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我确实将发生器设置到了标准 CMOS 1.8V 电平、并且我确实将 JP1移到了"Ext CLK"位置。 问题似乎是时钟线上的振铃。 我将振幅降低到1.6V、然后 ADC 开始相应地工作、当时钟处于16.384MHz 时、FSYNC 频率为64KHz。