This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:在数据表和仿真模型中发现了以下差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445112/afe5808-found-something-different-from-the-datasheet-and-the-simulation-model

器件型号:AFE5808

工具与软件:

大家好、团队成员:


我有关于集成电路 AFE5808的一些问题。 我计划制作 PCB 板、我已经下载了数据表以及对应的仿真模型。 不过、我发现了与数据表和仿真模型不同的东西。

正如我提到的、我尝试在 PCB 上使用 afe5808、我想首先对其进行仿真、以检查我是否使用 PCB 设计正确配置了它、我还下载了 PSPICE (网站推荐)和 TINA、但从仿真原理图中、端口定义显示了与数据表不同的内容  

我在仿真模型中找不到一些配置的引脚、还发现一些之前从未提到过作为 afe5808引脚的引脚、但显示在仿真模型中、这使我对仿真有点困惑、比如被称为"CLKP、CLKM、CLKP_16X、CLKM_16X、CLKP_1X 的引脚、 CLKM_X"...我在这些仿真模式下没有找到它  

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE5808有两个裸片。 VCA 裸片和 ADC 裸片。 VCA 裸片包括 LNA、衰减器、滤波器、CW 混频器。 仿真模型在 VCA 裸片中仅支持 TGC 模式。 CLKP/CLKM 适用于 ADC、因此在模型中不可用。 CLK*_16/1x*用于 CW 模式、这在模拟 TGC 模式时不是必需的、因此您看不到这些引脚。

    此致、

    安息日