This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:关于热敏电阻测量

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449084/ads124s08evm-about-thermistor-measurement

器件型号:ADS124S08EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08、ADS124S06

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我将使用 ADS124S08EVM 测量热敏电阻、并将 J8-4连接到 GND。  请参阅下面的设置。  AIN8和 AIN9之间的电压为3.356V。   我想知道为什么数据分析中的结果可能为负值。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    您已将 OFCAL 寄存器设置为0x7FFFFF、这是最大正偏移量。 在 SPI 总线上输出之前、系统会从每个测量的 ADC 值中减去该值、因此应该会看到较大的负值。

    请将此值重置为默认值并重试

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、它可以解决我的问题。 我还有一个关于它的问题。 您是否必须添加一个跟随器作为 AIN8的缓冲器来进行热敏电阻输入? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    这取决于您所需的性能级别。 必须禁用 ADS124S08 PGA 以测量以接地为基准的输入、因此如果在这些条件下漏电流过高、则应考虑添加缓冲器

    您还可以在 AIN9和接地之间添加另一个虚拟电阻、因此热敏电阻不再是单端测量。 这样即使增益为1也可启用 PGA、并且在启用 PGA 的情况下、漏(输入)电流会显著降低

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、您建议添加 AIN9和 GND 之间的虚拟电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    通常、选择的热敏电阻偏置电阻应与热敏电阻标称电阻相同。 因此、如果 NTC_nom = 10k、则应选择10k。 如果您使用两个电阻器(一个在顶部、一个在底部)、在上一个示例中、您可能会选择每个电阻器为5k。

    或者、您可以移除下图中的顶部电阻并将其移动到底部、因此现在您的测量是差分的、并且您可以使用 PGA  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、 下面是两个电路。 您能告诉我它们有哪些优缺点吗? 还有一个问题:因为 ADS124S2006的数据表表明 AVDD 需要 LDO。 您对它的 LDO 有什么建议吗?   -魏明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    我认为我们已经讨论了这些差异、因此各电路(差分测量与单端测量、PGA 启用与旁路等)的优缺点。

    您可以使用 ADS124S08EVM 作为第二个问题的参考。 此设计使用 TPS7A4700

    -Bryan