This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:应用程序查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448117/afe4432-application-queries

器件型号:AFE4432

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户正在考虑将我们的 AFE 用于 PPG 应用。 我们向他们推广了 AFE4432。 下面是客户提出的一些应用问题。 您可以帮助提供建议吗?


本产品为可穿戴腕带、无需医疗认证。 对于 PPG 中使用的 AFE、存在一些有关 LED 和 PD 设计的应用问题。

  1. 如 TI 参考文件 sbat014 [产品概述:具有用于光学生物传感的集成 AFE 的光体积描记器(PPG)]中所示、可以使用绿色 LED 进行心率监测、并使用红色和红外(IR) LED 进行 SpO2监测。

    但在 TI另一个参考文件 sbaa556 [应用简报:测量可穿戴设备上的血氧饱和度(SpO2)]中、本文指出"典型的 SpO2系统除了使用红色和红外(IR) LED 外、还可以使用绿色 LED。"

    我们是否可以使用"绿色 LED + PDs"或"红色和红外 LED + PDs"进行心率和 SpO2测量? 优点和缺点?
  2. AFE IC 使用多个外部 LED 和 PD 来减轻环境光和运动伪影等影响、 对吗?
    例如、AFE4432支持多达4个 LED 和3个 PD、由于布局空间或产品 ID 的限制、我们可以减少 LED 或 PD 的数量吗?
    对于心率测量:最低数量的 LED 和 PD ?
    对于心率和 SpO2测量:最低数量的 LED 和 PD ?

请帮助确认上述问题。 如果您可以共享一些关系引用文件,那会更好。

非常感谢!


此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    感谢您发帖。

    由于 AFE4432包含在 NDA 中、我将直接通过电子邮件与您联系、讨论客户详细信息并回答客户的问题。 请允许我在下周初回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 您是否介意我直接让您进入与客户的电子邮件循环? 谢谢。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry -我给您发送了一封电子邮件。 让我们先离线讨论机会。 我将关闭该主题。 - Ryan