This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066:通过 I2C 对 IC 进行编程。

Guru**** 2511685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448461/lmp92066-lmp92066-programing-of-the-ic-via-i2c

器件型号:LMP92066

工具与软件:

您好!

我们正在尝试对 LMP92066器件进行编程、我一开始是读取 TEMPM 和 Templ 寄存器、并且始终读回相同的值(0x1和0x81)。 此外、当我尝试通过向 ACC_CNTL 寄存器写入0xCD 和0xF0来将访问级别设置为 L2时、我始终读回0x81。

如果我们错过了什么、有人能指导我们吗?

此致、

Rajashri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajashri:

    能否发送一下原理图的屏幕截图? 此外、最好确认施加了所有电源、因为如果缺少电源、器件将无法正确响应。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    所有电源均已正确使用并经过验证。 分享一下原理图的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../LMP92066.zip

    此致、

    Rajashri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajashri:

    原理图看上去一切正常。 是否两个设备都没有响应?

    能否给我发送一张通信信号的屏幕截图、以便我们来看看? 您能否判断器件是否正在确认?

    谢谢!
    Erin