This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:DAC7678SRGET

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449532/dac7678-dac7678srget

器件型号:DAC7678

工具与软件:

你好。

我的设计有问题(或者我不知道它是如何工作的)。

1.我采用 DAC7678SRGET 设计,根据数据表第23页, Vo 应为 Vo=(DIN/409)*2*Vrefout

-我的 VREF 是内部的、所以它是2.5V

如果我在 DIN 中输入0xFFF (十进制等效值)、我得到测得的 Vo 为3.3V...我期望:

VO=(409/409)*2*2.5=5V

我缺少什么?

BR
毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、  

    您的 AVDD 为3.3V、因此输出在 AVDD 处饱和。 您对传递函数的理解是正确的、但您需要将 AVDD 增加到至少5V 才能看到5V 的输出。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    感谢您的注意。 在数据表中找到这个方法。  

    但有一件事我仍然不明白。 根据传递函数、当内部 VREF 为2.5V 时、(max)应为2xVREF (即:2*3.3V)、并且仅当为 I

    馈电外部基准它是240 (max)= Vref

    对此有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、  

    使用内部2.5V 基准时、Vout 最大值仍为2 × 2.5V = 5V。 但是、如果 VDD < 5V、输出将在 VDD 处饱和。 传递函数不变。  

    使用外部基准时、DAC 具有不同的传递函数。 没有2倍增益系数。 这只是团队的一个设计选择、不包含带有外部基准的增益系数。 外部基准不能大于 VDD、因此由于没有增益、您不会遇到潜在的饱和问题、因为 VOUT max 将始终小于或等于 VDD。

    此致!

    Katlynne Jones