This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC 同步

Guru**** 2813685 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446620/dac38j82-dac-sync

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件: DAC3482DAC3484

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我自己的电路板有2个 DAC、一个由 LMX01000计时的 DAC3482、一个由 LMX04828计时的 DAC38J82。 如何同步两个 DAC 的输出?

谢谢!

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Terry、  

    DAC38J82是符合 JESD204B 标准的 DAC。 它可以通过使用子类1操作来具有确定性延迟。 您需要针对这种确定性延迟进行校准、以便将其与系统同步。  

    DAC3484使用 SYNC 输入来同步输入数据。  

    两个 DAC 都可以进行内插、而内插会增加其自身的延迟。 因此、两个 DAC 都可以具有可以校准的确定性延迟。  

    此致、  

    Matt