This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:它是否可以应用于单极性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449320/dac11001b-can-it-be-applied-to-unipolarity

器件型号:DAC11001B

工具与软件:

在模拟输出为0~5V 的单极输出场景上、原理图是以双极方式绘制的、我们想要更改为单极。 对于这两英尺、REFNF (5)、REFNS (6)我保留了两个短接地零欧姆电阻、例如、这是我对单极连接的理解。 另一种方法是在双极电源电路的基础上将1或2个点连接到 AGND。 还请查阅原始的单极工作模式连接、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、  

    Akhilesh 将会审查并尽快回复您。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC11001B 可用于单极配置输出。 您的原理图看起来没有问题。

    我建议使用在参考上有缓冲器的选项,如原理图1和2。 请勿使用选项3

    此致、

    AK