This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用偏置放大器时的低频噪声

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449770/ads1299-low-frequency-noise-when-bias-amp-is-used

器件型号:ADS1299

工具与软件:

大家好、我一直在研究一种使用 ADS1299 AFE 并松散地基于 OpenBCI Cyton 设计的 EEG 器件。 Cyton 设计有一个自定义偏置驱动网络,我确信现在这个论坛已经熟悉了这个网络(图1. 供参考)。 我使用类似的组件实现了此网络1对1 (如图 2)。 此外、我必须注意的是、我已在单端模式下将双极电源与 ADS 一起使用。 PGA 的 N 侧用作模拟输入、SRB2作为基准电极有效。  

部分寄存器设置:  

CONFIG2:11000000
CONFIG3:11101100
通道设置(所有通道):01101000
BIAS_SENSN:00100001
BIAS_SENSP:00000000

图 1:原始 Cyton 偏置驱动原理图(不包括2.2k 欧姆电阻网络和1nF 滤波电容)。

图 2:电路板上的简化定制原理图

这种设计有效、只是不可靠。 偏置驱动具有不稳定的行为、有时会锁定并产生稳定的反相电压、以使所有电极保持在 ADS 范围内相对中心。 参见图 3表示一些良好的 EEG 数据读数。  

但是、如果添加到偏置生成中的任何电极( 通过 BIAS_SENSN 寄存器指定)与患者失去接触、则偏置电极中会出现通配振荡、随后所有其他电极会出现通配振荡。  如果重新连接电极、振荡最终会回落、但并非始终如此。 这些振荡似乎具有类似 RC 的时序特性、因为它们会根据我可以假设的构成它们的电极的阻抗来改变频率。 有关不稳定振荡、请参阅图4、5、6。  

图 3:连接偏置时输出稳定的 EEG 数据。

图 4:振荡、低频行为。

图 5:较高频率的振荡 行为。  

图 6:尝试调整电极时的振荡行为、显示可变频率振荡。  

这种行为仅在连接 BIAS 时发生。 如果我关闭偏置放大器或直接断开连接、则 EEG 读数不会不稳定:唯一的问题是、如果没有偏置、系统无法有效消除60Hz 线路噪声、并且系统对共模噪声会变得更加敏感。

我猜、这种行为是 偏置驱动网络调整不当造成的。 但是、我在这里发布是为了看看你们中是否有人以前看到过这种行为、如果是、有哪些解决方案可以解决这种问题。  

我很想在我的设计中使用这种偏置放大器、因为它是 ADS1299的独特之处、能够在工作时大大改进数据读取。 但我需要找到一个解决方案来保持它的稳定--没有这个、读数是无用的。  

TL;DR:ADS1299偏置放大器似乎具有一些不稳定的行为、会导致电极读数出现振荡。 如何消除这些信号并使偏置放大器再次稳定?

谢谢!  

里根