This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:关于电气特征值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449244/ads1118-about-erectric-characteristic-value

器件型号:ADS1118

工具与软件:

嗨、团队:

您能在下面告诉我们有关电特性值的信息吗?

1、最小差分输入阻抗@FSR =±0.256V
2、最大差分输入阻抗@FSR =±0.256V

3、偏移误差的典型最大值@FSR =±0.256V、差分输入
4、温漂@FSR =±0.256V
5、偏移电源抑制@FSR =±0.256V
6、增益误差@FSR =±0.256V

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    仅提供输入阻抗的典型值。 由于其开关电容器拓扑结构、输入阻抗是动态的、并且还取决于施加的输入信号、因此很难给出最大值和最小值的具体数字 您可以假设该值接近数据表中提供的典型值。

    只有数据表中规定的值才可用。 您可以假设这些值中的大多数与 它们在 FSR =±2.048V 设置中指定的值相同。

    此致、

    天使