This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:偏置电极

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445207/ads1299-bias-electrode

器件型号:ADS1299

工具与软件:

我需要澄清几个问题:  

1) 1)  在设计中同时使用单极和双极电源时、如何连接 BIASREF 引脚 ADS1299 IC? 在这两种电源情况下、是可以外部连接地还是可以设置 BIASREF_INT = 1来获得        ((AVSS+AVDD)/2)的内部平均值?

2)我将使用两个 ADS1299.ADS1299测量 EEG 和 EMG、然后测量 EMG。 两种 IC 都能够在双极和单极电源之间切换。 EEG 的单端输入的正8通道带输入馈电、而负通道在内部短接至 SRB1、SRB1用作参考电极。 我们被视为 EMG 的差分输入、其中正通道用作输入、负通道用作基准。 不过、我不确定

a)是否可以将两个 IC 偏置电极短接为一个? 如果是、我怎么会短路? 如果没有、我应该提供两个单独的偏置电极吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    感谢您发帖。

    1. 无论您使用的是单极电源还是双极电源配置、BIASREF 电压始终生成为1/2 Vs 电压。 在内部、BIASREF 由电阻分压器电路生成、然后电路连接到偏置放大器的同相输入、以设置输出端的共模电压。
    2. 即使系统使用多个 ADS1299器件、也只需一个偏置放大器输出即可驱动患者。 为共模导出选择的电极可以来自一个 ADS1299器件、也可以来自多个、如图39所示。  电极选择 由系统设计人员选择、使得电极在人体上的排列能够充分覆盖共模噪声。  在大多数情况下、总共不需要包含超过~3-5个电极。 不过、这些电极可以连接到不同的 ADS1299器件、在这种情况下、您可以考虑使用下面显示的建议配置。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    感谢您的及时响应。

     在大多数情况下、总共不需要包含超过~3-5个电极。 但是、这些电极可连接到单独的 ADS1299器件。

    我没有明白你的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    我是指连接到偏置求和节点的电极的数量。 如图39中所示、每个器件都有一个偏置放大器、最多可支持16个输入(8个 INxP 和8个 INxN)、用于共模导出。 这些输入通过 BIAS_SENSP/N 寄存器进行控制。 由于对于具有多个 ADS1299器件的系统、BIAS_INV 引脚全部短接在一起、因此理论上、您可以将多达48个电极连接到一个有源偏置放大器。 但是、这完全没有必要。

    我的建议仅启用几个电极来导出偏置共模信号。 图39说明这些电极可以来自系统中的任何 ADS1299器件。

    此致、

    Ryan