This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007-Q1:TSC2007支持 Windows 驱动程序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449441/tsc2007-q1-tsc2007-support-windows-driver

器件型号:TSC2007-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TSC2007

工具与软件:

尊敬的 Expert:

 TSC2007是否支持 Windows 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSC2007页面(不是 Q1版本)包含 WinCE 5和 WinCE 6的下载。 您可以访问这份应用手册中的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa168/sbaa168.pdf

    下载内容位于本页面的软件开发部分: https://www.ti.com/product/TSC2007

    如果您未使用 Windows CE、则需要与外部控制器连接以连接 I2C 和 PENIRQ 线路、并为此创建您自己的软件。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR