This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:为什么 TSS 和 Tsh 具有最大时序要求?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449631/dac108s085-why-does-tss-and-tsh-have-a-max-timing-requirement

器件型号:DAC108S085

工具与软件:

您好!  

为什么 TSS 和 Tsh 具有最大时序要求?

Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    这些列不是最小值和最大值  

    粗体限值在整个温度范围内得到保证、而非粗体限值在典型25°C 下给出。  

    如果您计划在25C 之外运行、那么这将是安全的测试、以遵守粗体要求。  

    此致!

    Katlynne Jones