This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:长期稳定性数据(ppm/√KH)

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC121S101QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450172/dac121s101-long-term-stability-data-ppm-kh

器件型号:DAC121S101
主题中讨论的其他器件:DAC60501

工具与软件:

我正在查询此 DAC 的长期稳定性数据(ppm/√KH)、对于1000和2000小时、 我在网站上没有发现有关稳定性的任何参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    我们没有为此器件表征此规格、因此没有可共享的数据。  

    如果您需要具有漂移数据的器件、DAC60501数据表中确实提供了一些长期漂移数据。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     耐辐射版本 DAC121S101QML-SP 如何? 或者、因为这是一个 National Semi 部件、您没有任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    你是对的。 除了数据表中提供的数据外、来自器件原始特性的数据有限。 我检查过、但没有看到任何器件的信息。 如果他们一开始确实进行任何长期漂移字符运算、那么他们会将其包含在数据表中。 我们只有 SP 器件的额外辐射报告。  

    此致!

    Katlynne Jones