Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10
工具与软件:
您好!
我们正在测试 DAC39RF10 IC、我们需要知道以下配置是否可行:
- 1 ->一个 FPGA 内的 PRBS 发生器(生成 PRBS31数据)
- 2 -> PRBS 发生器直接攻击一个 GTH 收发器(在 UltraScale FPGA 上)。 因此只 使用 DAC 的一个通道。
- 3 ->使用编码8B/10B (在收发器内部配置)
- 4 -> JTEST 寄存器设置为0x4 (PRBS31编码)
- 5 ->数据不封装在 JESD204协议中。 这意味着没有使用 JESD204协议。 这是 我们对我们的设置存在的主要疑问。 我们使用 PRBS 发生器和8b/10b 编码直接攻击 GTH 收发器。 因此 DAC 接收到的数据不封装在 JESD204上。
- 6 ->激活 BER_EN 来检查通信过程中的错误
我们已经完成了几项测试、通过 GUI 对 DAC 进行测试、我们可以看到、在相应寄存器上启用 JESD_EN 位后、BER 错误计数器立即变为0xFF。
DAC 是否要求将接收到的数据封装在 JESD204协议上? 如果没有,即使 JTEST 模式设置为0x04 (PRBS31),我们是否必须使用所有通道(16)才能与 JMODE0一起工作??
提前感谢!
此致