This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908EVM:AMC7904EVM 设置的负输出、DAC0~3导线通过正模式保持4.78V

Guru**** 2550560 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444824/amc7908evm-negative-output-by-amc7904evm-setup-and-dac0-3-aways-keep-4-78v-by-positive-mode

器件型号:AMC7908EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7904EVMUSB2ANY

工具与软件:

大家好!

《我按照用户指南设置 AMC7904EVM》。

1.移除跳线 J10

intall 跳线 J11至 VCC GND

intall 跳线 J9

4.使用 电源、为 EVM 提供-5V 电压( -连接 EVM 的黑色连接器、+连接 EVM 的黄色连接器)

USB2ANY 连接 EVM 并获取错误消息-44。 我的设置存在什么问题?

然后我测试正模式:

 1.移除 J9

 2.安装 J10  

 3.为 GND-J11安装 VSS  

4.使用 电源、为 EVM 提供5V 电压(  +连接 EVM 的红色连接器、-连接 EVM 的黑色连接器)

USB2ANY 连接 EVM 并成功读取寄存器。 但局部温度显示为90C。 它 太高了、对吧?

我的原型:

1.禁用 LUT。要设置 DAC0/1/2/3OW_EN 并写入寄存器0x0000~0x00FF、电压始终保持4.78V

根据我的测试:EVM 板是否 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    error -44的含义是什么? EVM 听起来好像有问题、但这也可能是 USB2ANY 的问题。  

    您是否能够读回 DAC/钳位寄存器以查看 DAC 输出设置为什么? 默认情况下、除非您已在 EEPROM 中设置 DAC 电压、否则输出应该为0V。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我返工、然后成功启动 EVM。 谢谢。