This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:LMK 到 FPGA Sysref 路径中的电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448450/afe58jd48evm-capacitors-in-the-lmk-to-fpga-sysref-path

器件型号:AFE58JD48EVM

工具与软件:

我想使用 AFE58JD48EVM 实现确定性延迟。

我计划在我的应用中使用 Sysref 脉冲(1个 Sysref 脉冲)

我在从 LMK 到 FPGA 的 Sysref 路径中找到了电容器  

 

我的问题

  • 单个脉冲参考频率是否可以用于该电容器网络?
  • 使用此电容器是否可以实现确定性延迟?
  • 我们可以在 Sysref 路径中进行直流耦合吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 单个脉冲参考频率是否可以用于该电容器网络?
      • 您需要为交流耦合情况提供连续的 sysref。
    • 使用此电容器是否可以实现确定性延迟?
      • 您能解释一下测量确定性延迟的设置吗? 比如、如何提供输入以及如何测量延迟?
    • 我们可以在 Sysref 路径中进行直流耦合吗?
      • 我不知道该怎么说。 这里要输入 FPGA、需要查看 FPGA 共模支持范围并确定。 您是否能够保持连续并使用交流耦合?

    此致、

    安息日