This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:DRDY

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447041/ads122c04-drdy

器件型号:ADS122C04

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

我们最近使用的是 TI 的 ADS122C04 ADC 芯片、发现其 DRDY 引脚在数据转换后没有拉低、请帮忙分析原因是什么?

软件代码根据下面的屏幕截图编写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    DRDY 引脚是否使用上拉电阻连接到 DVDD?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、DRDY 引脚使用上拉电阻器连接至 DVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Angle (高角度)

    您可能认为是什么类型的问题? 它是软件可配置的吗? 您需要我提供哪些信息来进行判断?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有可以分享的原理图?

    此外、在执行数据转换读取时、是否可以使用逻辑分析仪或示波器捕获到器件的数字通信?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Angle、

    无法测量 I2C 波形、当连接到示波器时、I2C 通信将异常、如果手动将 DRDY 连接到 GND、I2C 将返回值、但返回值全部为0 (此时通道输入电压为3.3V)。

    所示

    这是我们的程序设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    原理图看起来正常。

    在调试时、探测实际的通信线路非常有用、因为这样可以验证 ADC 是否实际接收了要发送的代码。

    为什么无法测量 I2C 波形、以及在连接到示波器时 I2C 通信为何会异常?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angel、

    我们将继续尝试。

    您能否提供输入电压与 ADC 寄存器值之间的示例程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    数据表的第8.5.2节介绍了如何在输入电压和 ADC 的输出代码之间进行转换:

    我们在此处提供了 ADS122C04示例代码:

    ADS122C04-ADS122C04 C-EXAMPLE-CODE 支持软件| TI.com

    此致、

    天使