This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:模拟输入 AINP 和 AINN 的工作范围

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449518/amc1035-q1-operating-range-for-analog-inputs-ainp-and-ainn

器件型号:AMC1035-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AMC1035

工具与软件:

您好!  

我从数据表中了解到、当突出显示范围内的最大共模输入电压为2.7V 时

我还想了解如果超过此电压会发生什么情况。 在这种情况下、Δ-Σ 调制器的行为是什么?

是否还可以分享更详细的方框图?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、"绝对共模输入电压(1)"和"工作共模输入电压(2)"是如何定义的? 有什么区别?

    假设我有一种 AINP 为3V 且 AINN 为2V 的情况、我应该考虑在"工作共模输入电压(2)"下的哪种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、

    请查看数据表的第 7.4.2节、了解如果超出共模电压电平会发生什么情况。  绝对共模电压是指 第6.1节中所示的绝对最大电压-这些电压电平可能会对器件造成永久损坏。 有关工作共模范围、请查看图38和39。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供的信息。 但我还想了解一点、根据我的理解(图38和39)、显示了共模电压与两种情况下电源之间的关系- Vainp-Vainn=1.25V 和 Vainp=Vainn。

    图38是指|Vaip-Vainn|=1.25V 时的情况、图39是指 Vainp=Vainn 时的情况。 如果|Vainp-Vainn|小于1.25V、比如大约0.8V、共模电压会是怎样的? 那么我们如何推导出这种关系呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图38的阴影区域仍将是您的指南。  其将处于5.0V 频带、允许的 CM 范围为-0.8至2.1V。  AMC1035的 AINN 引脚将保持接地、然后 AINP 上的输入信号可以围绕接地摆动+/-1V。