This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:寄存器 GPO_DAT 是否设置为(或保留在)"0b"?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450108/amc130m02-is-register-gpo_dat-set-to-or-left-at-0b

器件型号:AMC130M02

工具与软件:

大家好、团队成员:  

关于 GPO 的一般问题。 当前未使用引脚6上的 GPO、因此寄存器 GPO_DAT 设置为(或保留为)"0b"(=禁用输出)。 由于 GPO 是推挽级、数据表中未明确说明、因此只要 GPO_DAT 设置为0b、它是否为高阻态?

此致

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcela、

    如果 GPO_EN 位设置为0 (禁用数字输出)、则 GPO 引脚应为高阻态。  如果启用 GPO、GPO_DAT 位将控制数字引脚的输出(输出零或一)。

    谢谢。