This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:有关电源和放大器的问题;振荡器

Guru**** 2803895 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450959/ads1298r-question-on-the-power-supply-oscillator

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我计划在我的设计中引入 ADS1298RIZXGT 芯片、并为模拟部件提供双电源(AVDD =+2.5 & AVSS =-2.5V)并为数字电源(DVDD = 1.8V)提供+1.8V。

我之所以想这样做、是因为我的 MCU 必须使用1.8V 数字逻辑。

根据 数据表第7.3节中所示的表("建议运行条件")、允许使用此电源方案。

实际上、在本例中、AVDD - AVSS =(+2.5)-(-2.5)=+5V 小于5.25V、而 AVDD - DVDD =(+2.5)-(+1.8)=+0.7V、位于范围内(-2.1V 到3.6V)。

您能否确认此电源方案可以正常工作、而不会出现任何问题?

最后、由于 DVDD 为+1.8V、我想引入一个振荡器、此振荡器以1.8V 数字逻辑在外部提供2.048MHz 时钟。 我 从 Kyocera AVX 选择了型号 KC3225K2.04800C1GE00。

您可以在下面的链接中找到该振荡器:

https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/KYOCERA-AVX/KC3225K2.04800C1GE00?qs=16s%2F1Hm5%252BndCzZGjMPRkFw%3D%3D

您能否告诉我该元件是否适合从外部 为 ADS1298芯片提供2.048MHz 时钟?

非常感谢您的观看。

此致、

Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantinos:

    是的、您的电源配置可以使用。 您可以看到、我们在评估模块或 EVM 上为 ADS1298R 提供了相同的选项。

    我认为建议的外部振荡器没有任何问题。 请问、为什么要使用外部振荡器、而不是 ADS1298R 的内部振荡器?

    此致、

    Ryan