This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:设置时间放大器;延迟时间问题

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451114/amc1306e05-setting-time-latency-time-questions

器件型号:AMC1306E05
Thread 中讨论的其他器件:PMP2338.

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个名为 PMP2338的电表参考设计、该设计使用 AMC1306进行电流检测。

目前、我们向客户推广使用相同功能、我想与您确认设置时间和延迟时间 或如何计算它们之间有何差异。 您能在此处提供您的专业答案吗? 非常感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    稳定时间是指输入变化后调制器稳定的速度。 输出稳定所需的持续时间。

    延时是指数据从输入传输到输出之前的延迟。  

    请注意、幻灯片上的值适用于 OSR 64。 这些值可随不同的 OSR 而变化、如应用手册: 比较隔离式放大器和隔离式调制器(修订版 B)所示

    我可以问谁是客户吗?

    此致、

    EVA