This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:哪个 EVM 板可用于生成动态波形? 采样速率(&G);20 GSa/s

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, TRF1108-DAC39RFEVM, DAC39RF12, TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445987/dac39rf12-which-evm-board-that-can-be-used-to-generate-arbtrary-waveform-sample-rate-of-20-gsa-s

器件型号:DAC39RF12
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM、、 TRF1108

工具与软件:

您好!  我是 Alex、在台湾的 Delta Electronics、Inc.工作。

我们要购买一个可用于生成 arbtrary 波形的 EVM 电路板。

是否有任何 EVM 板可以通过编程来生成任意波形? 我的要求是采样率>20 GSa/s

DAC39RF10EVM 和 TRF1108-DAC39RFEVM 之间的区别是什么?

它们能否用作 AWG?

如果是、您能否安排他人提供演示和培训、说明如何使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    目前我们的 DAC 不是20GS/s、而 DAC39RF12是12GS/s  

    这两个电路板的区别在于、TRF1108包含在输出端的放大器。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

     

    根据数据表(随附的图片)、我看到的规格为2400MSPS。  该器件可以生成高达12GHz 信号带宽的信号。


    我对该规格有什么误解吗?  

     

    即使此模型的采样率仅为12 GSa/s、它是否仍可用于以编程方式生成任意波形?

    DAC39RF10EVM 或 TRF1108-DAC39RFEVM 是否可用于 生成任意波形?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

     

    根据数据表(随附的图片)、我看到的规格为2400MSPS。  该器件可以生成高达12GHz 信号带宽的信号。


    我对该规格有什么误解吗?  

     

    即使此模型的采样率仅为12 GSa/s、它是否仍可用于以编程方式生成任意波形?

    DAC39RF10EVM 或 TRF1108-DAC39RFEVM 是否可用于 生成任意波形?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    是的、DAC 可用于创建高达12GHz 的 ARB 图形。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 Alex、来自台湾的 Delta Electronics。

    我们有兴趣购买 EVM 电路板、我想用 EVM 电路板生成 ARB 图案。

    您能为我们安排一个演示吗?

    我曾尝试与您在中国台湾的当地销售代表联系、但我尚未收到任何回复。

    当我打电话时、销售代表回答说他们会跟进、但之后我再也听不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能给我更多关于终端应用的信息吗? DAC 有哪些用途?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我想使用 EVM 板输出频率随时间变化的正弦电压信号。

    该信号将馈入 IQ 调制器、以便对激光器进行调制以生成线性调频脉冲信号、从而用于激光雷达应用中的 FMCW 测距。

    频率变化范围为1GHz 至9GHz。

    您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是希望我们为设计 LiDAR 提供帮助、还是仅为 DAC 提供帮助?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我们想知道 EVM 电路板是否能够生成采样率为20GS/s 的线性调频脉冲电压信号?

    如果可能、如何才能实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、颜文  

    DAC 的 IBW (基带)最高可达6GHz @ 12GSPS。 该器件具有双边沿采样模式、该模式可以将频谱内容置于大约8GHz 至10GHz 的频率、但在此模式下、由于2倍内插滤波器和接近第三奈奎斯特的图像、您将被限制在大约4GHz 的 IBW。  

    此致、  

    Matt