This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:有关 ADS4249故障的咨询

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449865/ads4249-consultation-on-ads4249-malfunction

器件型号:ADS4249

工具与软件:

我们使用 ADS4249对 80M 正弦波信号进行采样。ADS4249的数字输出通过 LVDS 接口连接到 FPGA。我们使用 FPGA 对80M 信号进行解模块。 理论上、解调 结果是一条直线、但存在一些 Burr 信号。 我们发现、FPGA 捕获的正弦波信号的相位有时会发生变化 、相位变化会导致解调结果中出现 Burr 信号。 请帮助我们分析使用 ADS4249进行采样后、正弦波信号相位为什么会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们发送您的测试设置方框图、以便我们更好地了解您的问题。

    如果您的时钟和输入信号未被锁定在相位、那么您被采样信号的相位将从采样变为采样。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这解决了我的问题。