This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:您可以确认我是否具有正确的 LSB 吗?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451003/ads1278-can-you-confirm-if-i-have-correct-lsb

器件型号:ADS1278

工具与软件:

根据数据表中的该表、如果 Vref 为2.5V、则 I 计算出 LSB 应为2.5/(2^23 - 1)= 0.298uV

有人可以确认这是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、您回答正确。  每个理想代码步长或 LSB 大小均为0.298uV。  请注意、在大多数情况下、这比本底噪声低得多、除非对处理器中的数据进行额外的数字滤波。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用