This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:编程序列

Guru**** 2868680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449929/adc3669-programming-sequence

器件型号:ADC3669

工具与软件:

你好

我们使用全新的 ADC 3669和 Altera ArriaV FPGA 设计了原型板。 我们已经实现了与 ADC 的通信并在 FPGA 中编译了适当的反序列化。 我们尝试在应用所需的 ADC 中正确设置寄存器(双通道、具有4倍复杂抽取率的双 DDC)。 我们认为需要配置所有必要的寄存器、但却找不到稳定的 ADC 功能所需的可靠编程序列。 我们必须随机配置寄存器 0x167/168/168和特定内容、以获得工作状态。 TI 网站上关于编程序列的应用示例不多。 我们可以获取 ADC3669支持并解决此问题吗?

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我当然可以帮助您配置 ADC3669。 首先、我们可以确认您有预量产样片还是量产器件吗? 如果您能发送器件本身的图片、并且芯片上的标记清晰可见、我可以确认。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    附件为器件封装图片。

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    很好、看起来您有量产器件。 感谢您的确认。

    在启动 ADC 之前、请确保您提供时钟并应用硬件复位脉冲(高电平有效)。

    您可以使用以下序列对 ADC 进行编程、使其适用于双通道、双 DDC、4倍复数抽取:

    #设置模式
    写入(0x100、0x1)#软件复位
    写入(0x169、0x2)#公共抽取因子设置为4
    WRITE (0x162、0x4)#启用复杂抽取
    写入(0x169、0x12)#设置为双 DDC 模式

    #设置 NCO 频率
    # DDC0、NCOFreq0 set to 69MHz
    写入(0x200、0x16)
    写入(0x201、0xd9)
    写入(0x202、0xce)
    写入(0x203、0xf7)
    写入(0x204、0x53)
    写入(0x205、0x23)
    # DDC1、NCOFreq0设置为70MHz
    写入(0x240、0xa3)
    写入(0x241、0x70)
    写入(0x242、0x3d)
    写入(0x243、0xa)
    写入(0x244、0xd7)
    写入(0x245、0x23)

    #更新和同步
    写入(0x165、0x1)#更新 NCO 频率(在0 - 1个转换时)
    Sleep (0.001)#等待1ms
    写入(0x165、0x0)#(设回零)
    WRITE (0x161、0x82)# Mask Timer 和 LVDS 块、使 sysref 脉冲仅进入 DDC 和 NCO
    WRITE (0x160、0x3)# Pulse Sysref (在0 - 1个转换时同步 DDC)
    Sleep (0.001)# 等待1ms
    WRITE (0x160、0x0)#(设回零)

    我以 DDC0 (默认为 CHA)的69MHz NCO 频率和 DDC1 (默认为 CHB)的70MHz 频率为例。 您可以进行应用所需的任何更改、但这样应该能够可靠地将 ADC 配置为所需的模式。

    此致!

    Luke Allen