This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:模拟输入电压

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450697/ads1015-analog-input-voltage

器件型号:ADS1015

工具与软件:

你(们)好。

我将计划使用 ADS1015进行传感器检测。

该传感器为4 μ A 20mA 电流~。 我将添加250欧姆电阻器、在模拟输入之前进行电流和电压转换。

最大输入电压为5V。 我认为 ADS1015的 VDD 需要连接到5V。

 有可能吗?  有什么需要注意的地方吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:  

    是的、如果最大输入电压为5V、则 VDD 电源应为5V。 如果电压较低、例如3.3V、则无法检测到高达5V 的电压。

    在20mA 时、250欧姆电阻器上会出现5V 电压。 电阻会降低100mW。 考虑所使用的电阻器的额定功率。  

    此致、

    天使