This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:DAC 输出突然关闭

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450439/dac8562-dac-output-suddenly-turn-off

器件型号:DAC8562

工具与软件:

在正常情况下、DAC 输出正常、但当负载开启时、DAC 输出突然关闭。 请参考下面的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishore:  

    打开负载意味着什么? 您是否是指将 DAC 侧的 DAC_OUT1连接到 DAC_OUT1和同相运算放大器输入? 或者其他负载是否发生变化?

    当此负载打开时、您能否监控 DAC VDD 以确保其在此负载变化期间保持稳定? 并且还测量流经 DAC 输出的电流呢?  

    此致!

    Katlynne Jones