This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:VDD 引脚是否有任何纹波电压要求?

Guru**** 2931440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447963/ads1015-q1-is-there-any-ripple-voltage-requirement-for-vdd-pin

器件型号:ADS1015-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

 VDD 引脚是否有纹波电压要求?

只要他们连接0.1uF 电容器并且电源处于建议的工作条件内、是否可以?或者我们是否对纹波电压有任何建议?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    只要他们连接了0.1uF 电容器并且电源处于建议工作条件下、是否可以接受?

    0.1uF 去耦电容器并将 VDD 保持在建议的工作条件下、应该足以正常使用该器件。

    VDD 的电源是否有很大的噪声、或者为什么这是个问题?

    没有纹波电压要求规格。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Kento