This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:无法打开 GUI "无法找到 LabVIEW Run-Time Engine (&quot);

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451535/ads131m04evm-cannot-open-gui-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine

器件型号:ADS131M04EVM

工具与软件:

我已经在 Windows 11和 Windows 10上尝试了此安装。 第一次尝试使用 Windows 11上的默认选项进行安装、包括安装 Lab View Run Time 2016。 然后、我尝试安装2019运行时引擎。 则会以相同的误差来满足此要求。 我安装了2024实验室视图运行时引擎、得到了相同的结果。 然后、我尝试使用 Windows 10执行相同的步骤。

无论我打开的是哪个版本的 Windows、也无论安装 Lab View 2019运行时引擎、我都会收到这个错误。

如何解决此问题以便能够评估器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    欢迎来到论坛!  您是否以 PC 管理员身份安装了 EVM GUI 软件? 此外、如果您 尝试安装、则需要32位版本的2019 LabView 运行时引擎、而不是64位版本。 如果已安装64位版本、则无需卸载该版本。 您只需确保添加32位版本即可。

    BR、

    戴尔