This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:有关 DAC8551的问题。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451152/dac8551-questions-about-dac8551

器件型号:DAC8551

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 DAC8551用于他们的新产品中。

他们需要像分压电阻一样使用 DAC8551。
他们还希望向 DAC8551的 VREF 引脚输入振幅为0V-5V 的170Hz 交流信号。

这种用法没有问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:  

    DAC8551是缓冲输出、因此它将充当缓冲分压器。 170Hz 应该没有问题。  

    此致!

    Katlynne Jones