This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:原理图设计评审

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60504, REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450806/dac60504-schematic-design-review

器件型号:DAC60504
主题中讨论的其他器件:REF3450

工具与软件:

您好、TI:

我已附上 DAC60504 IC 的原理图设计 PDF、其中还包含 REF3450 IC 的电路设计、用于为 DAC IC 的 VDD 和 VREF 引脚提供5V 电压。

我希望能够查看整个原理图并提供您的宝贵反馈。

 

 

谢谢、此致

Priyanshu

e2e.ti.com/.../DAC60504.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Priyanshu:

    我想您通过将最大 VDD 电源电流和基准输入电流相加来计算 VDD 的输入电流。 您还需要考虑与 DAC 输出连接的负载。 通过输出拉取的电流也将来自 VDD。 确保 REF3450可以提供此电压、并确保 REF3450可以在 DAC 输出上预期负载变化时响应任何动态负载变化。   

    R61的用途是什么? 通常、我会看到 CS 上使用的上拉电阻、以确保在启动期间阻止与 DAC 的通信。  

    否则、DAC60504原理图看起来很不错。  

       如果您希望他们 仔细检查 REF3450、我可以将此主题转发给参考团队。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    是的、请将该主题转发给相关团队以进行 REF3450审查。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Priyanshu:

    他们刚把它转发给他们,他们应该很快作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanshu:

    我有几个评论:

    REF3450IDBVR 可以提供的最大电流为10mA。 请确保 REF34消耗的电流将低于10mA。 我会回应 Katlynne 的以下建议:

    输出端的电流也将来自 VDD。 确保 REF3450可以提供此电压、并确保 REF3450能够在预期 DAC 输出中的负载变化时响应任何动态负载变化。[/QUOT]

    我不知道总负载电流是多少、但由于动态负载变化或其他典型电流消耗、作为-20 mA 环路的 OUT1可能会使它过高。 如果是这种情况、您可以考虑在输出端添加一个能够提供更高电流的精密低失调电压运算放大器缓冲器。

    REF3450IDBVR 的最大容性负载为10µF。 将 C19、C21和 C99相加时、REF3450输出端的总电容高于10µF。 我建议减小 C99、以确保输出容性负载保持在0.1µF 至10µF 范围内。  

    谢谢!

    Jackson