This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:杂散:从 LMX2615到 DAC39RF10的8388.608MHz 时钟输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436304/dac39rf10-spurious-8388-608mhz-clock-output-from-lmx2615-to-dac39rf10

器件型号:DAC39RF10
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

工具与软件:

我们将 LMX2615用于 DAC39RF10和 ADC12DJ3200。

LMX2615的输出时钟是 DAC 的8388.608MHz 和 ADC 的2097.152MHz。

在0摄氏度左右的低温下、存在以下问题。
我们的电路板在-2.08MHz DAC 基频的+DAC 处具有约35dBc 的杂散。  当然、如果 DAC 输出频率改变、则在改变后的频率下、- 2.08MHz 周围会出现杂散。

我们 有两块类似的电路板采用 DAC39RF10、其中只有一块会在低温条件下产生杂散。

此外、我们测量了 LMX2615和 DAC39RF10之间的8388.608MHz。
基频(8388.608MHz)在-2.08MHz 处有大约-80dBm 的杂散
我们控制了 DAC39RF10的断电(由 SPI 控制: DAC 寄存器0x0002 0x03 ),然后 LMX2615和 DAC39RF10之间的杂散已经消除

我们将挖掘 DAC 的输入时钟缓冲器电源(VDDCLK10)、内核时钟电源(VDDCLK18)噪声以及 LMX2615和 DAC39RF10之间的上拉匹配电路、以调试杂散问题。

你是否有这个问题的线索?

请参阅以下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2615和 DAC39RF10之间的信号频谱

    (其中一条差分线路连接至频谱分析仪、另一条差分线路路径连接至 LMX2615和 DAC39RF10之间)

     (在环境温度下)

     (低温条件下的杂散(- 2.08MHz))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我其次查看 DAC 的时钟轨电源。 这些2MHz 2.08MHz 电源在1V 和1.8V LDO 的上游是否有 DAC/CLK 直流/直流开关频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 SVLTxxx 从50V 生成5V 电压、并使用 SVGAxxxx 从5V 生成2.5V 电压。
    开关频率分别为435~575kHz 和200~300kHz。

    我们使用了 TPS7Hxxxx 从2.5V 生成1.8V 和1.0V 电压。

    我们还通过从电源输入5V 进行测试、结果没有改善。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bh、  

    只是想确保我理解、但你看到进入 DAC 的时钟输入上有一个杂散? DAC 将混合其时钟输入端的任何杂散。 如果这些杂散源自时钟、我们可能需要在 CT 中循环、以便更好地了解这些杂散的来源。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20天前、我发布了 LMX2615和 DAC39RF10之间的频谱。 杂散在低温条件下出现、但 在 环境温度条件下不存在。

    我们 发现 DAC 电源(包括 VDDCLK18和 VDDCLK10)的2.08MHz 存在-60dBm 杂散。

    如我所述、在低温条件下、DAC 输出相对于基波具有大约-35dBc 的相位裕度、但在环境温度下、杂散水平非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是只调制 DAC 的温度、还是调制整个电路板/系统的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    整个电路板的温度都下降。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    LMX2615的参考时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung

    我是131.072MHz、

    VCO 频率为8388.608MHz、  

    两个输出 为8388.608和  2097.152 MHz。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    这是一个整数频率、2.08MHz 不是小数杂散。

    您可以尝试以下操作、如果它们没有帮助、杂散可能来自电路板上的其他某个位置。

    -设置 PFD_DLY_SEL = 1

    -设置 MASH_ORDER = 0 (整数模式)

    -设置 R58[1:0]= 0x3 (默认值为0x1)