This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:AUX 输入通道读取数据

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452036/ads8694-aux-in-channel-read-data

器件型号:ADS8694

工具与软件:

读取通道中的 AUX 的正确方式是什么。

1.打开设备电源。
2.器件正确上电后、通过在 SDI 线路上发送命令0x8500重置器件寄存器。
3. 选择 手动 AUX 选择

4.  在 SPI 线路上发送0xE000 (选择 AUX IN Channel )

5. 在 SPI 线路上发送0x0000FFFF (从16时钟开始在 SDO 线路上发送 AUX 数据)。

AUX IN -电源为2V  

但我在 SPI 线中得到的是00 00 00。

如果您可以在这方面提供帮助、数据表中不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilian:

    是否仅是您遇到问题的 AUX 通道?  您是否能够手动选择其他输入?  请参阅图88并将 MAN_CH_1替换为 AUX 通道的地址。  请告知我们是否可以解决您的问题。